This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:VEN 跳变点和迟滞

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565620/lm5148-q1-ven-tripping-point-and-hysteresis

器件型号:LM5148-Q1


工具/软件:

团队、

您能否确认、对于给定设备和恒定温度、Ven “on"和“和 Ven “off"应“应相同? 我有一个客户在一个方向上看到 1.008V、在另一个方向上看到 950mV。 VEN 在没有电阻的情况下不会受到迟滞电流的影响、对吗?

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Olivier

    感谢您的问题。 我们将对其进行研究、然后返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    可能存在 50mV 的电压迟滞。 我会确认。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的快速第一反应。 我的保管人不必担心大约 50mV 的迟滞问题、但显然数据表是错误的、客户需要在未来几天为其设计辩解。 我会在客户沟通中循环你(有些是法语)、因为我将在接下来的 7 天旅行、客户无法等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会验证它是否为 50mV、但是的、看起来似乎未发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、谢谢。 请在邮件主题上分享您的发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Olivier

    感谢您的回复、Tim 会及时回复您并提供调查结果。

    谢谢。此致、

    Naresh