This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700D-Q1:LM74700D + CSD18511 ->有效? 和短路保护

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566554/lm74700d-q1-lm74700d-csd18511---valid-and-short-circuit-protection

器件型号:LM74700D-Q1


工具/软件:

您好:

我对 lm4700 和 csd18511 进行了配置测试并设计了一个原型。 一切都是例外的。

但这是我的第二次尝试,所以我想确保一切都符合。

我们使用电池短路保护,它的工作原理:-)

我有一些注意事项:

  •  CS18511 RDS ON 低于建议值  
  • 电压大于 20V 我不例外
  • 除了没有反向电压外、这在这里不是主要用途
  • 没有必要保护电源免受短路的影响

我弄错了、或者可以使用该配置吗?

谢谢

我附上了一个简化原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 LM74700 和 CSD18511。

    此致、

    Shiven Dhir