This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86638:TPSM86638 — 大电容组可闻噪声

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565743/tpsm86638-tpsm86638---large-cap-bank-audible-noise

器件型号:TPSM86638


工具/软件:

TI 团队大家好、
我们在降压配置 (12V→3.7V) 中使用 TPSM86368 模块。
在输出端、我们目前有:
  • 6 ×Panasonic EEF-CX0J101R((100 µF 聚合物、ESR≈<xmt-block1>12mΩ</xmt-block> 各)</s>12mΩ
  • 5 μ F 22 µF MLCC(Murata GRM×)
  • 和更小的高频去耦器
这将~Δ V 710 µF mΩ Cout(净 ESR 低于 2 Ω)。 电感器是模块的内部~μ H 1 µH。

观察到的行为:
  • 在开关节点上、我们看到一个随负载放大的强大~12kHz 包络。
  • 转换器正确调节并看起来稳定、但 VOUT FFT 上在 8–15kHz 频带内存在可闻噪声(磁性元件/MLCC)和可见的峰值。
  • 输入轨还显示了 12kHz 分量、可能反映输出峰值。
我们的分析:
  • 当 Cout≈710 µF 且 L≈1 µH 时、FLC​≈6kHz。
  • 当有效 ESR≈0.3–0.5mΩ 时、ESR 零点>500kHz、因此 LC 双极点具有高 Q 值、在接近交叉频率时不会进行相位升压。
  • 根据数据表、Rtop 上的前馈电容器为 47 pF。 我们怀疑这可能会将交叉推​得太接近 FLC、从而放大音频带共振。
问题:
  1. 鉴于 TPSM86368 的内部补偿、抑制该峰值的建议策略是什么?
  2. 是否有建议的方法包括大型低 ESR 组(用于下游调制解调器负载)、同时保持模块环路稳定和安静?
  3. 是否对交叉频率或我们应使用这种大量 Cout 进行设计的已知相位裕度范围存在内部限制?
我们将感谢有关使用大型聚合物/MLCC 组稳定 TPSM86368 的最佳实践的任何指导、特别是如何在给定模块的内部补偿方案的情况下减少可闻 12kHz 谐振。

非常感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien Lambert:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julien、

    有效 Cout 高于数据表建议值、这会导致不稳定。

    请尝试将输出电容器保持在 30-100uF 范围内。

    此致、

    Usha。