This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54338:6V 至 5V 开关频率

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565925/tps54338-6v-to-5v-switching-frequency

器件型号:TPS54338


工具/软件:

尊敬的团队:

根据数据表、我计算出 6V 至 5V 范围内的开关频率约为 1.4M、您能否查看以下计算步骤并帮助在 EVM 板上进行测试?

占空比:6/5V=83.3%

顶部 FET 上的最短关断时间为 114nS、等于 1-83.3%=16.7%

114/0.167=687nS (1.46Mhz)

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    TOFF 并不总是 114ns、不能将其用于计算 fsw。

    TPS54338 支持由 RT/SYNC 引脚设置的 200kHz– 2.2MHz 宽开关频率。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    感谢您的答复。

    那么问题是如何知道 6V 至 5V 且折返功能开启时的开关频率。

    我们可以首先忽略负载变化。

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    频率主要由 RT 电阻器/SYNC 引脚设置的内部振荡器决定。

    在 TPS54x38 中、触发 TON_MIN 或 tOFF_MIN 后、采用频率折返方案、那么您的计算是正确的。

    此致、

    Usha。