请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54338工具/软件:
尊敬的团队:
根据数据表、我计算出 6V 至 5V 范围内的开关频率约为 1.4M、您能否查看以下计算步骤并帮助在 EVM 板上进行测试?
占空比:6/5V=83.3%
顶部 FET 上的最短关断时间为 114nS、等于 1-83.3%=16.7%
114/0.167=687nS (1.46Mhz)
谢谢您、
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.