This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A:减慢 EN 信号

Guru**** 2892890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628511, TPS628501, TPS62A01A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565847/tps62a01a-slow-down-the-en-signal

器件型号:TPS62A01A
主题中讨论的其他器件:TPS628511TPS628501

工具/软件:

您好的团队、

我正在考虑向 EN 信号添加一个 CR、以便减慢速度以进行时序调整。
这是否可以接受?
迟滞在最小 1.2V 和最大 0.4V 的阈值范围内保持是否正确?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    可以通过 R/C 电路延迟启用。 请注意、EN 阈值可能因器件而异。 如果 EN 斜坡较慢、则可能会导致器件之间的时序变化。 具有所谓的精密使能特性的器件(即 TPS628501 或 TPS628511)具有已修整的 EN 阈值、可在使用 R/C 滤波器时提高时序精度。

    无论如何、TPS62A01A EN 引脚的迟滞通常为 140mV。

    给定的最小 1.2V 和最大 0.4V 阈值限制可理解为最坏情况下的器件变化。 反过来、当施加高于 1.2V 的 EN 电压时、它可以确保启用所有器件、即使是统计分布中阈值最高的器件也是如此。 同样、对于低电平、低于 0.4V 的 EN 电压可省去、以禁用给定统计分布中的所有器件。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的答复。
    我有一个要点需要确认。
    根据我的理解、由于最小值为 1.2V、我认为它会在 1.2V 以上的某个地方导通。 这是否意味着最大值为 1.2V?
    换句话说、这是否意味着在 0V 和 1.2V 之间有一个计时点它开启?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

     由于必须在 EN 引脚上施加最小 1.2V 信号电压(或更高)才能确保启用器件、因此较高的 1.2V 限值被规定为最小值。

    实际上升使能阈值位于 0.4V 至 1.2V 之间。 下降阈值也位于 0.4V 至 1.2V 之间、但由于迟滞、它比上升阈值低 140mV。 在查看大量器件时、这两个阈值均形成统计分布图。 数据表限值指定了所需的运行条件。 意味着高于 1.2V 的电压将安全地置于上升阈值分布以上并可确保启用、而低于 0.4V 的电压将安全地置于下降分布以下、并确保禁用所有器件。

    下面是一个快速绘图、用于说明通常的行为、但不以准确的数字表示:

    此致、

    Andreas。