This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130EVM-720:我们可以使用 TPS82130 执行波特图测量吗?测试结果是否有意义?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556839/tps82130evm-720-can-we-perform-a-bode-plot-measurement-and-are-the-test-results-meaningful-using-the-tps82130

器件型号:TPS82130EVM-720
主题中讨论的其他器件:TPS82130

工具/软件:

我们正在验证我们的应用、该应用包含 TPS82130。 我们正在使用负载步骤来验证稳定性、但想确认是否可以使用波特图分析器 (Ridley 或 OMICRON Labs) 测试稳定性标准、然后使用这些结果进行通过/失败评估? (增益裕度和相位裕度)

TPS82130 采用通常情况下的恒定导通时间 (COT) 架构 不会 线性时间不变 (LTI)。 在 COT 稳压器中、控制环路中通常有一个触发器或比较器、以在注入激励和响应之间引入非线性行为。 因此、波特图对于标准 COT 器件没有意义 — 它在 TPS82130 中可能有所不同、我们希望 TI 电源专家确认这一点。

谢谢你

Michel