This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02AEVM-197:Altium 设计文件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02AEVM-197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562873/tps62a02aevm-197-altium-design-files

器件型号:TPS62A02AEVM-197


工具/软件:

您能否提供 TPS62A02AEVM-197 Altium Designer 文件?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、老太太、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    我想知道您为什么需要 TPS62A02AEVM-197 Altium Designer 文件吗?

    有关在定制设计中实现优化布局的指南和布局示例、请参阅 TPS62A02A 数据表的第 8.4 节

    EVM 用户指南的第 3 节介绍了 TPS62A02AEVM-197 的布局。 但该布局包含特定于 EVM 的布线、例如用于效率测量的 VIN 和 VOUT 检测线、您的定制设计可能不需要这些布线。

    请告诉我您为什么需要 EVM 设计文件。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>请问您为什么需要 TPS62A02AEVM-197 Altium Designer 文件?

    为了节省时间,使用久经考验的解决方案中的原理图和 PCB 对象,而不是创建自己的或必须从第三方(包括 Altium 的库)检查这些对象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老年人、

    非常感谢您的反馈。

    我发现不允许共享 Altium 设计文件。

    我很乐意通过原理图和布局审查为您的设计过程提供支持。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、感谢您花时间尝试解决这个问题。 多年来、我看到了几个申请设计文件的请求、包括我的一些申请。 我们所谈论的并不是火箭科学或极其敏感的商业秘密、而是能够让 TI 的元件让客户生活更轻松的资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、老太太、

    我再次进行了检查、但不允许发送 Altium 文件。

    此致、

    Andreas。