This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:对 GNS 短路测试失败

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564193/lm5066i-short-to-gns-test-failure

器件型号:LM5066I


工具/软件:

尊敬的先生:

此前审查过的 LM5066I 电路板现已投入生产。 执行短路测试后、LM5066I 显示异常行为、栅极未正常工作 (VGATE = VOUT)。
请帮助查看此问题并就可能的原因或建议的调试方法提供建议吗?
随附的是 LM5066I 原理图。 我已经组装了第三个 MOSFET。
我在短路期间捕获了波形、如下所示:
蓝色 CH:VIN_BUSBLAH、黄色 CH:栅极、紫色 CH:VIN、绿色 CH:短路电流。

e2e.ti.com/.../BDB_2D00_PWR0039AB01-_5F00_–02_5F00_Hot-Swap-D_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 客户已通过电子邮件与我们联系。 我们直接与客户合作并对其做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路测试后、LM5066I 栅极引脚失去其升压能力 (VGATE = VIN)、确认 LM5066I 已损坏。
    我已多次维修/更换 LM5066I、但仍无法确定故障的根本原因。
    在正常条件下、LM5066I 应保持 VGATE–VOUT = 11V ~ 15V。

    您能否帮助检查并分析 LM5066I 损坏的可能原因? 非常感谢 FAE 团队提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您已经通过电子邮件与我联系。 请等待星期一响应。 请勿在 E2E 和电子邮件中重复相同的查询。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     到目前为止尚未从 TI 获得太多帮助、不确定是否有其他人可以在这里提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我们今晚将作出回应。