This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:TS1 输入在电压浪涌测试后断开

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566042/bq76972-ts1-input-broken-after-voltage-surge-test

器件型号:BQ76972


工具/软件:

大家好、我们使用 BQ76972 构建电池包。 我们的产品也有 230V 50Hz 电源。 当我们对电源输入进行 2kV 浪涌测试时、TS1 断开。 自测试以来、我们读取了–56C。 我们使用 6 个传感器、但只有 TS1 显示–56C。 此值是未连接传感器时的预期值。 但是、我们在 AFE 的引脚上测量到 10K。 输入似乎已中断。  

硬件根据数据表进行连接:

10K NTC

470pF 滤波电容器连接到 GND

我似乎无法找到 470pF 电容器推荐值、但我从 TI 文档中获取了该值。  

我们的理论表明、市电线路太靠近传感器线路。 电容耦合可能已损坏输入。 我可以看出最小距离是 5 毫米。 它们在大约 50 毫米的长度上彼此靠近。 但是、温度线路确实具有 470pF 电容器来消除峰值、并具有 10K 传感器作为下拉电阻器。 这只是一个 Fluke、还是预期的?

您对如何解决此问题有任何建议吗? 是否有最小距离可供了解应使用的距离?

抗辐射不是问题。

我希望你能帮助我们!

此致、

Robert Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更准确地说、根据  IEC 61000-4-4 标准进行了测试。