This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:负载电流无法达到 5A

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566157/tps552882-the-load-current-cannot-reach-5a

部件号:TPS552882


工具/软件:

您好、专家

原理图如下所示。

我使用 TPS552882 创建输入电压为 22V、输出电压为 19V 的电路。 R187 已修改为 0.005Ω。 理论设计适用于 10A。 但是、在调试过程中、我发现了一个问题、即负载电流永远不会达到 5A、最大电流为 4A。 原理图是否有问题? 请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请通过焊接短接 R185、这是电源布线、此处不要使用 0R 电阻。

    如果没有改进、在原理图中、只有 R187 和 R204 影响电流限制。 请尝试短接 R187 并将 R204 更改为 20k、以查看是否有任何改进。