This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:机械应力 LM317LITP (6 引脚 DSBGA)

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559838/lm317l-mechanical-stress-lm317litp-6-pin-dsbga

器件型号:LM317L


工具/软件:

您好:

我们使用 LM317LITP 组件(带 6 引脚的 DSBGA (YPB))。 第一批样片是制造出来的、但遗憾的是、元件的焊接存在问题。 在轻微的机械应力下、焊球从封装上分离。 但是、锡保留在 PCB 上。 是否有任何信息表明元件可以承受多大的机械应力?

是否有一份技术报告显示部件可以施加多少力? 我们需要这样做才能与终端客户进行讨论。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nico、

    联系包装团队为您获取答案、请在 2 个工作日内进行更新。  

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nico、

    这是我从包装团队收到的

    要作出适当的评估、就需要更多关于这一问题的资料、但要回答以下问题:

    在器件层面、所有晶圆批次都在凸点后进行焊球剪切测试、以验证工艺。  球应报告的最小球剪为 3182 gf/mm2。  

    该器件还需要经历一个鉴定过程、在此过程中、对封装施加不同的应力。  有关该认证的详细信息、请访问此 链接

     

    为了进行更好的评估、对以下问题的回答将是有帮助的:

    • 使用的应力条件是什么(称为“轻微机械应力“)?
    • 从封装中分离出来的情况
      • 从封装中分离了哪些焊球(所有焊球,其中一些焊球,只有转角焊球)?  
      • 观察到什么类型的故障(粘性或粘性) 、分离的间隔是什么?
        • 是否有 这方面的图像(横截面,焊球和器件后分离的图像)?
      • 用于 SMT 的回流焊曲线是什么?
      • 是否 遵循了 PCB 设计指南?  
        • PCB 中按照建议大得多的焊盘尺寸 将导致芯片尺寸处的应力集中;  
      • 设备   在球分离区域附近是否显示一些损坏(如模具裂纹,缺口,球面凹痕等)?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Vahnroy、

    感谢您的回复、这对我有很大帮助。

    谢谢