This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI31P1-Q1:TPSI31P1-Q1 解决方案建议

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI31P1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566051/tpsi31p1-q1-tpsi31p1-q1-solution-recommendation

器件型号:TPSI31P1-Q1


工具/软件:

您好的团队、

客户正在评估 TPSI31P1-Q1 并准备在 1000V 平台中使用该器件。

与使用电阻器的传统预充电解决方案相比、客户当前有源预充电解决方案的总体价格相对较高、这不利于我们推广 TPSI31P1-Q1。 您能否根据下图推荐一种相对便宜的有源预充电解决方案? 包括但不限于 M1 和 M2、Rshunt、L1 和 D1。

客户的预充电要求如下:

链路电容:943.71uF±10%

预充电时间:200ms

蓄电池电压:1000V

峰值电感器电流:< 15.4A

感谢您的支持。

此致、

Jade Lan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    感谢您的支持。  

    我的团队通过电子邮件回复时关闭此主题。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师