This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:LP5861 上电状态

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565948/lp5861-lp5861-powered-on-state

器件型号:LP5861


工具/软件:

你(们)好

当 LP5861 上电时、MC 数据设置为默认值、即 15mA。

LED 电流是上电和器件启用时的默认值。

我使用具有最大电流 10mA 的 LED。

如何将初始电流值设置为小于 10mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    启用器件时、PWM 占空比默认值为 0%、此时无电流、您可以在启用器件后将 MC 设置为 10mA。

    BTW、CC 和 DC 的默认值为 50%、因此默认 Iout = 15mA * 50%* 50%。

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Leon

    但我仅使用模拟调光、而使用 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果仅使用模拟调光、应该将 PWM 设置为 100%、对吧? 因此、您可以在将 PWM 设置为 100%之前将 MC 更改为 10mA。

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅使用模拟调光时是否应该设置 PWM 寄存器?

    如果我没有将 PWM 设置为 100%、LED 不会亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的理解是、您希望仅通过模拟调光来控制 LED、因此 PWM 的占空比应为 100%。 否则、每个通道的电流不是连续的。

    BR、

    Leon