This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:降压/升压转换阈值

Guru**** 2630485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562639/bq25710-buck-boost-transition-threshold

器件型号:BQ25710
主题: BQ25770 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我想知道 BQ25710 何时从降压转换为降压/升压、以及从降压/升压转换为升压转换。  
竞争对手的充电器描绘了可见图像、如 Vin=90%*VSYS 是转换时序升压到降压/升压等 填写下表没问题。

以上
升压到降压/升压 (例如 Vin=?*VSYS)
降压/升压转换至降压
降压到降压/升压
降压/升压到升压

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    我不记得我们看到了这样一个阈值。 让我与团队核实一下。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    请尽快帮助您分享。 根据我对 EVM 进行的测试、显示如下所示。 但我不知道这是不是真的。

    以上

    升压到降压/升压

    95%

    降压/升压转换器到降压

    115%

    降压转换器到降压/升压转换器

    110%

    降压/升压转换器来进行升压

    95%

    VSYS=12.56V、ISYS=1A

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    感谢您提供测试数据。 这很好。 这是我的测试数据。  

    以上

    升压到降压/升压

    95%

    降压/升压转换器到降压

    108%

    降压转换器到降压/升压转换器

    108%

    降压/升压转换器来进行升压

    95%

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    谢谢。  您是否知道典型的规格值?
    如果您没有、我 将依赖您的测试数据。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    您可以将其用作典型值。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    您是否还会测量 BQ25770 的值?  

    此致
    Koyo