This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:SS/TRK 的功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565680/lm5145-the-function-of-ss-trk

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: TPS40170

工具/软件:

在我的设计中、FB 引脚的基准电压应为 0.6V。 如果可以使用 SS/TRK 引脚将 Vref 钳位至 0.6V、而不是 0.8V。 且 LM5145 的其他功能不 受钳位的影响? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 SS/TRK 来降低有效基准电压。 有关更详细的信息、请参阅 LM5145 数据表。 这是因为您需要 0.6V 的输出电压吗?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 该 LM5145 设计计划替换旧的 DC/DC。 但旧电压开关使用 TPS40170、、VREF 为 40170、为 0.6V。  我需要保持 DC/DC 的修整与旧的修整相同、因此我需要将 LM5145 的 Vref 更改为 0.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否只需要将 FB 分频器调整为 0.8V?

    也可以重复使用 TPS40170。