This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:电源管理论坛

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565784/ucc25661-power-management-forum

器件型号:UCC25661


工具/软件:

尊敬的 TI:

我已经通过设置 LL 引脚禁用了突发模式、但 当负载从 0.8A 增加 到 1.2A 时、LLC PWM 看起来像 HF 突发模式。 (低于 pic。) 我会听到一些音频噪音、因此不会继续增加负载。  

从波形来看,输出电压 70V(CH2) 是稳定的,但 PWM 频率 (CH3) 随着固定的 HF 而变化。 我看到固定 HF 与 FB_OPTO (CH1) 相同。  请帮助检查 它是 HF 突发模式还是反馈环路振荡。 如何解决问题?   

CH1:FB_OPTO 、CH2:+70Vo CH3:LLC 低侧 PWM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能否说明在何处测量 FB_OPTO?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sougata:

    FB_OPTO 在 R61 上测量。

    调整反馈环路后、问题正常。