This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:CSD19536KTT 零件使用数量计算方法

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565881/csd19536ktt-csd19536ktt-part-usage-quantity-calculation-method

器件型号:CSD19536KTT


工具/软件:

我们正在考虑将 CSD19536KTT FET 用于 48V BMS。
充电/放电规格高达 120A
在这种情况下、应并联多少个 FET?
我是否可以知道一个用于计算所用 FET 数量的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朴成镇你好、

    感谢您关注 TI FET。 对于 120A 的充电/放电电流、您需要并联 4 - 6 个 FET 用于充电和放电器件。 您可以使用以下链接中的负载开关工具进行您自己的估算。 在具有良好散热设计的多层 PCB 上、D2PAK 封装的最大功耗能力为~4W。 以下是 FET 在 120A 和 TJ = 125°C 时计算得出的功率损耗的汇总。

    负载开关工具: https://www.ti.com/tool/LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC

    • 4 个并联 FET = 3.92W/FET、4 个 FET 的总功率为 15.68W、8 个 FET 的总功率为 31.36W (4 个充电 FET、4 个放电 FET)。
    • 5 个并联 FET = 2.51W/FET、5 个 FET 的总功率为 12.55W、10 个 FET 的总功率为 25.1W (5 个充电 FET 和 5 个放电 FET)。
    • 6 个并联 FET = 1.74W/FET、6 个 FET 总计 10.45W、12 个 FET 总计 20.9W (6 个充电 FET 和 6 个放电 FET)。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回答非常有帮助。
    谢谢你。