This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:即使不平衡仍然存在、平衡也会停止

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565876/bq40z80-balancing-stops-even-when-an-imbalance-persists

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

您好、

我将使用带外部平衡功能的 BQ40Z80、在 6S、5Ah 电池组上运行。  平衡电路如下图所示(注意,51R 电阻器现在已替换为 18R 以尝试增加平衡速率)


我已经注意到、即使存在很大的不平衡情况、电池平衡并不总是会发生。  为了进行该测试、我为 6S 电池组中的单个电芯(电芯 6)充电的次数比其他电芯稍多。  BMS 在计算出的平衡时间中反映了这一点:

但是、在一些时候均衡会停止(CB 被清除)、即使单个电芯的电压显然仍然高于所有其他电芯:

 

尤其令人沮丧的是、充电过程中通常不会激活平衡功能。  我们的充电速率较高(超过 1C)、因此我更喜欢在充电期间始终进行平衡、以帮助避免 COV 终止电荷、而不是自然电流逐渐减小。

这是我的平衡配置。  如果您需要任何其他信息、请告诉我:

什么决定了是否应该进行平衡?  如果 Cell x balance time >0 并且 BMS 处于活动状态、则平衡将保持活动状态、我会有这样的想法吗? 什么会导致它停止平衡、尤其是在电池包充电时?

谢谢您、

此致、Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已指定此问题、并将在可能的情况下跟进、同时请附加相关的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan。  我测试的电池组在充满电后经过一夜休息后似乎已成功平衡。  我将继续测试以确定 CB 何时处于活动/不活动状态。  一旦我能够再次复制行为、我将努力提取相关的数据内存和日志文件。