Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25751、 TPS25751EVM
工具/软件:
尊敬的先生:
我想知道 PD 控制器 TPS25751DREFR 是否已获得 USB-IF 认证证书? 如果您有任何问题、请帮助提供给我。 谢谢!
雨水
Aura Home
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM
工具/软件:
尊敬的先生:
我想知道 PD 控制器 TPS25751DREFR 是否已获得 USB-IF 认证证书? 如果您有任何问题、请帮助提供给我。 谢谢!
雨水
Aura Home
尊敬的 Raymond:
感谢您的快速更新! 这对我们来说是个好消息。
最近、我们一直在安排公司的其中一款产品通过 USB-IF 认证。 它是一个智能数码相框。 但是、在第一轮测试中发生了许多故障。 有关详细信息、请参阅随附的测试报告。 其中许多故障似乎与 PD3.1 协议有关。 您能否为我们提供一些帮助并分析测试失败的原因? 感谢您的支持!
您的 review.e2e.ti.com/.../USB_2D00_IF-Test-Result_5F00_20250908.xlsxe2e.ti.com/.../USB_5F00_VENDOR_5F00_INFO_5F00_FILE_5F00_TPS25751x_5F00_9_2D00_3_2D00_2025_5F00_18_2D00_29_2D00_6.xml 随附了用于认证的 VIF 文件
尊敬的 Raymond:
感谢您的帮助! 随附 PD 配置文件以供您查看、请提出建议、谢谢!
由于完整的测试报告和日志数据的规模已超过 100 米,实验室已将其提交到云盘进行共享。 请检查以下链接:
pan.caict.ac.cn:443/.../AEFF1691B884DE025A72A41F562439D8
结束日期:2025年10月07日 23:59
密码:n0U1
我还想与您确认我们是否可以使用 TID 12934 进行认证? 或者、您能为我们提供一个 VIF 文件、用于该芯片的 USB-IF 认证、供我们参考?
e2e.ti.com/.../5611.tps25751_2D00_20250709.zip
此致!
雨水
嗨、雨天、
感谢您提供 JSON 和日志文件、让我回顾一下这些文件、并 在本周结束时回复您初始反馈。
我还想与您确认我们是否可以使用 TID 12934 进行认证? 或者、您能否为我们提供该芯片 USB-IF 认证所需的 VIF 文件、以供我们参考?
TID 12934 使用 TPS25751EVM(使用“D"封“封装封装类型)进行了测试、不能用作其他系统的直接认证。 适用于系统的 VIF 可通过 USBCPD 应用程序自定义工具轻松生成、有关更多详细信息、请参阅以下应用手册: 针对 USB Type-CPD 合规性生成 VIF
谢谢。此致、
Raymond Lin
嗨、雨天、
JSON 和 VIF 配置中存在几种不匹配情况、这需要您的输入、因为这取决于系统。 创建 VIF 时、是否从 USBCPD 应用程序自定义工具将其导出? 请查看下表、并告知我们您的反馈。 其中许多 VIF/JSON 字段设置说明可在此处链接的 VIF 应用手册中找到: https://www.ti.com/lit/an/slvafz1/slvafz1.pdf?ts = 1758058946491
| VIF 配置 | JSON 字段配置 | 注释 |
| 组件 — PD_USB Port_Type 设置为 0:仅限消费者 | 配置设置为 DRP(5V 供电、最高 9V 受电) | JSON 配置指示 TPS25751 设置为 DRP、为什么 VIF 仅设置为消费者 (SINK)? 这将导致合规性测试失败。 |
| 组件- Port_Battery_Powered 设置为“是“ | 电池数量设置为 0 | 您的系统中是否包含电池? 如果是这样、则需要相应地更新 PD JSON、并且在 General PD 页面下的 VIF 中、也需要更新 Num_Fixed_Batteries。 |
| 常规 PD - Num_Fixed_Batteries 和 Num_Swappable_Battery_Slots | 固定和可交换电池的数量设置为 0 | 请参阅上一条关于电池的评论。 |
| PD 功能 — USB_USB Comms_Capable | 在端口配置 (0x28、11b) 中启用 | ![]() |
| PD 功能 — DR_DFP_SUPPORTED (DR_DFP_SUPPORTED Swap_To_) | 在端口控制 (0x29、14b) 下启用 | ![]() |
| PD 功能 — DR_UFP/SUPPORTED Swap_To_ | 在端口控制 (0x29、12b) 下启用 | ![]() |
| PD 功能 — VCONN_EVM Swap_To_On_Supported | 默认启用 | ![]() |
| PD 功能 — VCONN_EVM Swap_To_Off_Supported | 默认启用 | ![]() |
| PD 功能- Responds_To_Discov_ SOP-DFP | 启用 DRD 配置 | ![]() |
| SOP 发现 ID - USB_VID_SOP | 未在 GUI 中设置(请参阅 Q9) | ![]() |
以下是根据您提供的 JSON 从 GUI v1.1.1 生成的 VIF、快速浏览该版本与您提供的版本、显示了配置上的巨大差异。 请检查不匹配情况并进行相应的更改。 e2e.ti.com/.../USB_5F00_VENDOR_5F00_INFO_5F00_FILE_5F00_TPS25751x_5F00_9_2D00_16_2D00_2025_5F00_16_2D00_43_2D00_35.xml
谢谢。此致、
Raymond Lin