This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:USB-IF 证书要求

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562573/bq25751-usb-if-certificate-requirement

器件型号:BQ25751
主题中讨论的其他器件:TPS25751TPS25751EVM

工具/软件:

尊敬的先生:

我想知道 PD   控制器  TPS25751DREFR 是否已获得 USB-IF 认证证书? 如果您有任何问题、请帮助提供给我。 谢谢!

雨水

Aura Home

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TPS25751 已通过 USB-IF 认证、符合 PD3.1.1.8 和 PD3.2.1.1 规范。 有关其各自的 TID、请参阅下面的:

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的快速更新! 这对我们来说是个好消息。  

    最近、我们一直在安排公司的其中一款产品通过 USB-IF 认证。 它是一个智能数码相框。 但是、在第一轮测试中发生了许多故障。 有关详细信息、请参阅随附的测试报告。 其中许多故障似乎与 PD3.1 协议有关。 您能否为我们提供一些帮助并分析测试失败的原因? 感谢您的支持!  

    您的 review.e2e.ti.com/.../USB_2D00_IF-Test-Result_5F00_20250908.xlsxe2e.ti.com/.../USB_5F00_VENDOR_5F00_INFO_5F00_FILE_5F00_TPS25751x_5F00_9_2D00_3_2D00_2025_5F00_18_2D00_29_2D00_6.xml 随附了用于认证的 VIF 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨天、  

    您能否提供合规性测试中使用的 PD 配置 (JSON) 文件?  

    此外、您能否提供与测试相关的完整测试报告+日志? 对于调试、我们需要查看实际的日志以确定根本原因。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的帮助! 随附 PD 配置文件以供您查看、请提出建议、谢谢!

    由于完整的测试报告和日志数据的规模已超过 100 米,实验室已将其提交到云盘进行共享。 请检查以下链接:

    pan.caict.ac.cn:443/.../AEFF1691B884DE025A72A41F562439D8
    结束日期:2025年10月07日 23:59
    密码:n0U1

    我还想与您确认我们是否可以使用 TID 12934 进行认证? 或者、您能为我们提供一个 VIF 文件、用于该芯片的 USB-IF 认证、供我们参考?

    e2e.ti.com/.../5611.tps25751_2D00_20250709.zip

    此致!

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨天、  

    感谢您提供 JSON 和日志文件、让我回顾一下这些文件、并 在本周结束时回复您初始反馈。  

    我还想与您确认我们是否可以使用 TID 12934 进行认证? 或者、您能否为我们提供该芯片 USB-IF 认证所需的 VIF 文件、以供我们参考?

    TID 12934 使用 TPS25751EVM(使用“D"封“封装封装类型)进行了测试、不能用作其他系统的直接认证。 适用于系统的 VIF 可通过 USBCPD 应用程序自定义工具轻松生成、有关更多详细信息、请参阅以下应用手册: 针对 USB Type-CRegisteredPD 合规性生成 VIF

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    希望你很好!  您是否注意到有关认证的失败测试项目的任何问题? 是否有任何反馈? 我们现在有点焦虑。 再次感谢您的耐心和支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨天、  

    JSON 和 VIF 配置中存在几种不匹配情况、这需要您的输入、因为这取决于系统。 创建 VIF 时、是否从 USBCPD 应用程序自定义工具将其导出? 请查看下表、并告知我们您的反馈。 其中许多 VIF/JSON 字段设置说明可在此处链接的 VIF 应用手册中找到: https://www.ti.com/lit/an/slvafz1/slvafz1.pdf?ts = 1758058946491 

    VIF 配置 JSON 字段配置 注释
    组件 — PD_USB Port_Type 设置为 0:仅限消费者 配置设置为 DRP(5V 供电、最高 9V 受电) JSON 配置指示 TPS25751 设置为 DRP、为什么 VIF 仅设置为消费者 (SINK)? 这将导致合规性测试失败。  
    组件- Port_Battery_Powered 设置为“是“ 电池数量设置为 0 您的系统中是否包含电池? 如果是这样、则需要相应地更新 PD JSON、并且在 General PD 页面下的 VIF 中、也需要更新 Num_Fixed_Batteries。
    常规 PD - Num_Fixed_Batteries 和 Num_Swappable_Battery_Slots 固定和可交换电池的数量设置为 0 请参阅上一条关于电池的评论。
    PD 功能 — USB_USB Comms_Capable 在端口配置 (0x28、11b) 中启用
    PD 功能 — DR_DFP_SUPPORTED (DR_DFP_SUPPORTED Swap_To_) 在端口控制 (0x29、14b) 下启用
    PD 功能 — DR_UFP/SUPPORTED Swap_To_ 在端口控制 (0x29、12b) 下启用
    PD 功能 — VCONN_EVM Swap_To_On_Supported 默认启用
    PD 功能 — VCONN_EVM Swap_To_Off_Supported 默认启用
    PD 功能- Responds_To_Discov_ SOP-DFP 启用 DRD 配置
    SOP 发现 ID - USB_VID_SOP 未在 GUI 中设置(请参阅 Q9)

    以下是根据您提供的 JSON 从 GUI v1.1.1 生成的 VIF、快速浏览该版本与您提供的版本、显示了配置上的巨大差异。 请检查不匹配情况并进行相应的更改。  e2e.ti.com/.../USB_5F00_VENDOR_5F00_INFO_5F00_FILE_5F00_TPS25751x_5F00_9_2D00_16_2D00_2025_5F00_16_2D00_43_2D00_35.xml

    谢谢。此致、

    Raymond Lin