This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:快速角色交换能力

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563050/tps26750-fast-role-swap-capability

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

我们正在开发 USB PD EPR 双角色 48V/5A 解决方案。
 TPS26750 是否支持双向快速角色交换(灌电流 FRS 和拉电流 FRS)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nurhadi:  

    TPS26750 不支持快速角色交换、但它确实支持 DRP 应用的正常电源角色交换。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    是否有任何其他支持传统~ 48V/5A 双角色且具有 FRS 功能的 TI PD 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nurhadi:  

    目前、我们没有任何具有 FRS 功能的 EPR DRP PD 控制器。 您能否提供更多详细信息、说明为何您的应用需要 FR_Swap 并且无法断开 VBUS?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们希望使用该器件测试另一个 PD 器件功能((PD 预编译)。

    所以、我基本上需要设备中 USB PD 的完整功能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Raymond 目前已离职。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nurhadi:  

    FR_Swap 通常用于具有笔记本电脑和扩展坞的应用、而这不是 TPS26750 的目标用例。 TPS26750 仍可支持正常的电源角色交换、这通常足以满足许多希望评估其应用所需的 DRP(双角色电源)功能的用户的需求。 FR_Swap 在智能手机、便携式电池和其他电器等许多应用中也不常见。  

    TPS26750 还支持 PPS、AVS、与 BQ25756 (E) 集成的 I2C 控制等许多其他功能、并已通过 PD 规范 3.1.1.8 和 3.2.1.1 的 USB-IF 合规性测试。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin