This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z758:EVM 与 BQ27Z746 相同?

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27Z758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563509/bq27z758-evm-same-with-bq27z746

器件型号:BQ27Z758
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746

工具/软件:

您好的团队、  

BQ27Z758 是否与 BQ27Z746 共享 EVM? 可以将 BQ27Z758FW 编程到 BQ27Z746EVM 中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan! 顺便说一下、我没有找到 BQ27Z758 的固件、从哪里可以获得?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    我知道谁能支持这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、BQ27Z746 和 BQ27Z758 共享一个 EVM。 要获得适用于 BQ27Z758 的 EVM、您必须购买一个 BQ27Z746 EVM、然后将 BQ27Z758 IC 焊接到 EVM 上。  

    BQ27Z746 和 BQ27Z758 使用同一固件。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonny、

    如果 BQ27Z746 和 BQ27Z758 使用同一固件、为什么 TI 创建了新名称? 区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    ZVCHG 电路内部存在差异。 建议参考器件数据表/  

    此致、  

    Jonny。