This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:MPPT 充电架构问题

Guru**** 2593810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561395/bq25750-mppt-charging-architecture-problem

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

在数据表中、有一条注释说明:
“当系统直接连接到输入电源时、器件无法限制系统负载。 因此、MPPT 算法可能无法在所有条件下找到并跟踪真实的 MPP。 要启用 MPPT 操作、建议将系统负载直接并联至电池包。“

我的问题是:

这是否意味着、使用 MPPT 时、VSYS 上应该没有系统负载?

如果系统必须连接到 VSYS、是否有任何指导原则可以提高 MPPT 精度并避免扫描期间出现不稳定行为?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    这是否意味着在使用 MPPT 时、VSYS 上应该没有系统负载?

    是的、我们建议在使用 MPPT 时不应有系统负载。

    如果系统必须连接到 VSYS、是否有任何指导原则可以提高 MPPT 精度并避免扫描期间出现不稳定行为?

    我建议确保 BQ25750 和系统负载共同不会耗尽电源电压。 您可以通过将 BQ25750 的 ACUV 或 VAC_DPM 电压设置为更高来确保这一点。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan Galloway 如果我们启用具有 VSYS 负载的 MPPT、bq25750 充电器电路会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    如果电源的阻抗较低(例如明亮阳光中的太阳能电池板)、则电路应该正常工作。

    如果电源具有高阻抗(例如太阳能电池板,昏暗的环境)、充电器和系统可能会对太阳能电池板施加足够的负载、导致太阳能电池板完全丢失其电压输出。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan Galloway 我们在加利福尼亚明亮的阳光条件下使用 100W 太阳能电池板进行了现场测试,并在连接了一个设备 (<10W) 的情况下使用 VSYS 负载进行了现场测试,电池  在 3 分钟后启用了 MPPT 时不带电源(无充电/放电)进入保护模式。 全扫描计时器已启动。

    1、如您所述,通过连接到低阻抗电源,在不关闭电源的情况下,它应该工作正常

    2.我们是否需要修改用于具有恒定 VSYS 负载的 MPPT 功能的 bq25750 充电器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    感谢您的研究。

    您知道为什么电池在这里进入保护模式吗? 电池的寄存器日志是否抛出任何标志?

    我们是否需要修改用于具有恒定 VSYS 负载的 MPPT 功能的 bq25750 谐波器电路?

    您应该不需要修改电路即可支持恒定的 VSYS 负载。 对 VSYS 施加了哪种类型的负载?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan Galloway 我的理解是当 MPPT 启用并开始针对太阳能电池板输入进行全电池板扫描时、器件 (bq25750) 将暂时进入高阻态模式以测量太阳能电池板的 VOC(开路电压)。 此时、我们可能会失去 VSYS 上的电源、并且 VSYS 会消耗到 ACUV 以下、从而导致整个系统断电关闭。

    问题:

    1. bq25750 在全面板扫描之前进入 HiZ 模式时做了什么?

    2.如何防止功率下降触发 ACUV 保护的情况??

    3.任何推荐用于稳定 MPPT 过程的 bq25750 应用电路,具有太阳能输入+ VSYS 负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    感谢您对此有耐心。 我们此刻被淹没了。 让我看看这个、我将在本周晚些时候再回来。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    再次感谢您对此有耐心。

    是的、当 BQ25750 开始全电池板扫描时、BQ25750 会关断 ACFET。 这会导致 VSYS 欠压。 您能否将系统负载与电池并联以改善该行为?

    再说一次、我会仔细研究一下、然后再回来给您。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan Galloway  能帮助您提供一个参考电路设计如何并联系统负载来解决 MPPT 问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果我们移除 bq25750 充电器电路上的 ACFET (Optinal)、副作用是什么? ACUV/ACOV 保护?? MPPT 全扫描??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    您能提供一个参考电路设计如何并行连接系统负载以解决 MPPT 问题吗?

    您可以按照 BQ25756 数据表中适用于太阳能电池板的 BQ25756 应用示例进行操作。

    如果我们移除 bq25750 充电器电路上的 ACFET (Optinal)、会产生什么副作用? ACUV/ACOV 保护?? MPPT 全扫描??  [/报价]

    这是一个非常好的主意。 我只能想到 1 个副作用。 当 BATFET 导通时、不会有任何内容阻止电池电流流经 BATFET 并流入输入。 您可以在此处添加一个二极管来阻断此反向电流。 或者只移除其中一个 ACFET。 然后、系统仍然可以从太阳能电池板的体二极管获得电源、反向电池电流将被阻断。

    请告诉我、这些建议中的任何一项对您的系统是否有帮助。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您的建议是使用 Ethan Galloway、我们只需在 ACFET 的左侧 MOSFET 上添加一个 0r、使电池充电路径始终保持开启状态、还想知道它有什么缺点??
    -我们还会有 ACUV/ACOV 保护?
    -运行 MPPT 全扫描时会发生什么变化?

    如前所述、100W 太阳能电池板的 VIN 和 VSYS 连接到具有 10W 负载的器件:

    -我们能得到最大的.. 在 VSYS 处具有 10W 负载的太阳能输入功率点?

    -当开始运行 MTTP 全扫描时, VSYS 是否会断电(bq25750 通过禁用 ACFET 进入高阻态模式)??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    根据您的建议、我们只需在 ACFET 的左侧 MOSFET 上添加一个 0r、即可使电池充电路径始终处于开启状态

    是的、正确。

    我们是否仍有 ACUV/ACOV 保护?

    ACUV 保护仍将正常工作。 但是、ACOV 保护将不起作用。 我建议将 ACOV 引脚短接至地。 如果充电器检测到 ACOV 条件、则会关断 ACFET 并导通 BATFET。 不过、电压仍将能够通过体二极管传导。 这可能允许电流从 VAC 直接流入电池。

    -运行 MPPT 全扫描时将更改什么?

    运行整个扫描时、BQ25750 IC 将正常运行。 但是、当 BQ25750 进入高阻态模式并关断 ACFET 时、电流仍将能够流过 ACFET 并为系统负载供电。

    -我们是否能够获得最大 在 VSYS 下具有 10W 负载时太阳能输入的功率点?

    这将取决于 VSYS 处的负载和太阳能电池板的可用功率。 BQ25750 将根据其电池充电电流发现其最大功率点、而不受系统负载的影响。

    -开始运行 MTTP 全扫描时、VSYS 是否会断电(bq25750 通过禁用 ACFET 进入高阻态模式)???

    VSYS 应保持由流经 ACFET 体二极管的电流供电。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan Galloway 感谢您的反馈,它确实有很大帮助。 借助推荐的用于太阳能输入功率通过 ACFET 体二极管的单 ACFET 架构、当 bq25750 处于高阻态条件下启动 MPPT 全扫描时、这似乎有助于解决 VSYS 关断问题。

    • 还有一个需要澄清的问题是您建议将 ACOV 连接到 PGND、因此我们必须重新计算 ACUV 电阻分压器、不使用 RAC3、对吗?
    • 以下问题不能确定在启用 MPPT 时是否会触发 ACUV 保护...是否需要检查??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    [引用 userid=“669605" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561395/bq25750-mppt-charging-architecture-problem/6026025 ]还有一个需要澄清的问题是您建议将 ACOV 连接到 PGND、因此我们必须重新计算不带 RAC3 的 ACUV 电阻分压器、对吗?[/报价]

    是的、正确。

    以下问题不确定我们是否会在启用 MPPT 时达到 ACUV 保护...是否需要检查?

    太阳能电池板电压应降至 ACUV_DPM 电压或 VAC_DPM 电压、以较大的设置为准。 我们在此处提供了有关 ACUV/ACOV 引脚的更多信息。

    但是、如果系统负载波动、MPPT 电压可能会下降并导致 BQ25750 进入 ACUV 保护状态。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan Galloway Aother 选项,似乎在 ACFET 上添加一个肖特基二极管可以让我们拥有一个始终开启的交流充电电源路径,并保持 ACUV/ACOV 工作,正确吗? 这是否是一个比绕过 ACFET 左侧更好的解决方案??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    在此处添加肖特基二极管将绕过左侧 ACFET、但 ACOV 功能仍无法按设计正常工作。 左侧 ACFET 将始终被肖特基二极管旁路。 您能否更详细地介绍一下为什么系统需要 ACOV 功能?

    不过、在此处添加肖特基二极管将在 ACFET 关闭时降低从太阳能电池板到系统负载的压降。

    此外、我们还提供了 有关电源路径切换的常见问题解答 、其中详细介绍了 BATFET / ACFET 开启/关闭时的情况。

    此致、
    Ethan Galloway