This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33411-Q1:隔离式 DC/DC PUCC33411QDHARQ1 - Altium 原理图错误

Guru**** 2594640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565200/ucc33411-q1-isolated-dc-dc-pucc33411qdharq1---altium-schematic-error

器件型号:UCC33411-Q1


工具/软件:

大家好、我尝试在我的工程中设计您的 DC/DC、我从您的网站下载的 Altium 原理图给出了这个错误。 您能建议并升级一个可行的原理图吗?

谢谢。

vendor.ultralibrarian.com/.../

PUCC33411QDHARQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan、

    您使用的 Altium 版本似乎存在问题。 是否可以尝试升级到最新版本?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel I m 使用最新版本 Altium 25.6.2 ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan、

    以下是从 Ultra Librarian 导入这些文件的指南: Ultra Librarian

    我完成了初始步骤 、得到了与您一样的错误。 我点击“OK",“,它、它 导入了原理图 、没有出现任何问题。 这个弹出窗口表示它将对原理图中的所有字体使用默认字体、这对我们来说根本不是问题。 棘手的一点是 、原理图显示在工程侧栏中 、如下所示

     您需要执行更多步骤来链接原理图和封装、但上面我链接的指南将指导您完成这些步骤。

    此致、

    Carter