This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006Q1EVM:USB-TO-GPIO2

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, TPS389006Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565995/tps389006q1evm-usb-to-gpio2

器件型号:TPS389006Q1EVM
主题中讨论的其他器件:USB-TO-GPIO2

工具/软件:

尊敬的团队:

与使用任何其他连接方式相比、使用上述电路板的 USB-TO-GPIO2 是否有优势?

例如 I2C 映射、集成太链等

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    感谢您的提问!

    该 EVM 使用 TPS389006Q1EVM GUI 软件(称为 Fusion Digital Power Designer)、 为了能够通过 I2C 评估 EVM、我们建议使用 TI 的 USB2GPIO 接口适配器(带带状电缆)。   

    我认为没有其他方式、但请告诉我您是否有任何具体的连接方式。 如果可行或不可行、我仍然可以为您进行检查。  

    此致、

    Sila.