This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:我们需要在 300VAC 以上提供输入过压保护、如何在原理图中连接 flt 引脚。 通过辅助电源或输入大容量电容器连接。 请告诉我。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565866/ucc28750-we-are-required-input-over-voltage-protection-above-300vac-how-to-connect-flt-pin-in-schematic-through-auxilary-or-input-bulk-capacitor-please-suggest-me

器件型号:UCC28750


工具/软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入过压检测旨在连接到输入大容量电容器。

    当 FLT 引脚 电压大于 (VFLT (OVP)) 时、输入 OVP 将跳闸。您需要将大容量电容器到 FLT 引脚的分压器设置为具有 4.1V 的电压、此时您希望设计停止开关并进入输入 OVP 故障保护状态。

    此致、