This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:模拟接地和电源接地是否在内部连接?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14141EVM-068

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566144/ucc14141-q1-are-the-analog-and-power-grounds-internally-connected

器件型号:UCC14141-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC14141EVM-068

工具/软件:

您好:

初级侧的模拟地(引脚 1、2 和 5)和电源地(引脚 8 至 18)是否在内部连接在一起? 同样、 VEEA 模拟检测引脚(引脚 35)是否在内部连接到次级侧的 VEE 电源引脚(引脚 19 至 27、30-31 和 36)? 它们是否需要在外部连接在一起? 是否建议将这些覆铜分开并通过 SMD 跳线在外部连接模拟和电源接地、或者是否应直接连接这些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prathik、

    引脚 1、2、5 和 8 至 18 应直接通过铜平面连接、如  UCC14141EVM-068 布局中所示。  不建议通过 SMD 跳线将它们从外部连接。

    VEEA(引脚 35)应通过所有 PCB 层与 VEE 平面隔离、如下面的红色框所示。 使用一个过孔直接连接到 FBVDD 和 FBVEE 低侧电阻器和电容器 (C15-16、R6-7)、如 PCB 底部所示。

    此致、

    Carter Pollan