This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5004-SP:与 TPS7H5008-SEP 的比较、辐射和封装特性除外

Guru**** 2594640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5008-SEP, TPS7H5004-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565249/tps7h5004-sp-compared-to-tps7h5008-sep-other-than-radiation-and-package-characteristics

器件型号:TPS7H5004-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H5008-SEP

工具/软件:

 与 TPS7H5008-SEP 相比、除辐射和封装特性之外、TPS7H5004-SP 是否存在任何性能差异?

我已经使用 TPS7H5008-SEP 设计和测试了一个转换器。  对于飞行版本、更改为 TPS7H5004-SP 时、我是否应该会有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bryce、

    器件之间存在不同的鉴定、但它们在电气上是相同的。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我注意到 TI 提供的 Simplis 模型中使用的子电路有很大不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bryce、

    我们目前正在更新这些模型、使其有效地保持不变。

    谢谢、
    Daniel