This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E3:利用 LP8758 在引导时输出更高的电压、无需定制 OTP

Guru**** 2591020 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0, LP8758-EA, LP8758-E3, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565206/lp8758-e3-tricking-lp8758-into-outputting-higher-voltage-at-boot-time-w-o-custom-otp

器件型号:LP8758-E3
主题中讨论的其他器件: LP8758、LP8758-E0 、LP8758-EA、 TPS6521905

工具/软件:

LP8758-E3 初始电压计数几乎非常适合我们的应用:

VOUT 默认值:
 VOUT_0:0x39,900 mV
 VOUT_1:0x75,1200mV
 VOUT_2:0xB11800mV
 VOUT_3:0xDE、2700mV

只是我们需要从 Get-Go 将其默认值为 2.7V 的 VOUT_3 升级到 3.3V。

-您在电压检测 FB_B3 路径中使用电阻分压器以实现该目标时采取了什么措施?





鉴于 LP8758-E0 也非常接近我们需要的值、您是否会推荐 E0 而不是 E3? 问题主要从物流的角度来看、即这两个 LP8758 OTP 型号的寿命、可用性、流行程度和成本。


最后、EA 数据表中的说明部分可能存在 BUCK3/2/1_VSET 默认值的拼写错误

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您有兴趣将 LP8758 用于您的应用。

    首先、我可以问您是否在系统中使用 I2C 吗?
    这将是一种通过 I2C 设置所需电压电平的更简单方法、而不是尝试任何硬件操作。  

    启用 nRST 时、在任何 EN 引脚被置为高电平之前、可以调整 BUCK3_VSET 寄存器值以输出所需的 3.3V。
    这样、当使能信号被置为有效时、Buck3 将输出 3.3V 而不是 2.7V

    每次启动时都必须执行该操作、因为下电上电时寄存器值将重置为默认的 2.7V 值。  

    电阻分压器解决方案将无法正常工作、因此不建议这样做。  
    此 FB 网络不可与任何外部电阻分压器配合使用。 这不是一种硬件可调节的降压转换器。
    反馈引脚需要设置 为 VSET 值的电压电平、这可能会触发电源正常故障。
    由于未经测试、可能会发生影响器件性能的其他未知故障。

    如果能够使用 I2C 方法、则可以选择 E0 或 E3 作为起点。
    两者在 TI.com 上的成本相同、并且两者的库存和预期值相似。
    这最终取决于您的决定。  

    + LP8758-EA 数据表应具有默认 VSET、如所示 0x25 (800mV) 具有更大的功率。
    感谢您指出此数据表中的拼写错误、我会发现它得到了更正!

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、是的、我们有 I2C、但主器件是一个 3.3V 供电的器件。 虽然主器件可能在 2.7V 电源下工作、但这是不能保证的。 因此、我们希望通过纯硬件方式将其设置为 3.3V。

    否则,它会变成一个鸡和蛋的情况。 另外、我们想避免不得不再放置一个主器件、专门用于弥合从 2.7V 到 3.3V 的这个初始差距。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我明白了。  遗憾的是、LP8758 无法由这样的硬件操作。
    它需要 I2C 写入或自定义 OTP。

    我不确定您的确切电流要求、但如果可使用 LDO 代替任何降压稳压器、
    然后、TPS6521905 (-Q1) 可能是一个用户可编程选项、允许在安装到电路板上之前对自定义电压电平进行预编程。  

    LP87524J-Q1 也可以作为一种粗略的比较:

    如果您需要有关其他器件建议的任何帮助、请告知我每个电压轨的电流要求、我很乐意提供帮助。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常有用的输入! 但是、在结束本主题之前、您能否评论一个事实: LP87524J-Q1 在 Digikey 和 Mouser 上不可用、但仅在 LCSC 上可用。

    我们还想建议在相应数据表的第一页展示预编程的电压电平。 它们目前需要从登记册的缺省情况中推断出来、这不仅没有成效、而且本身也是一个危险的主张、因为它没有附带另一个参考点来仔细检查这些缺省情况。 而且、正如我们在 LP8758-EA 情况中所看到的、它们可能是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您是否尝试过使用完整的可订购器件型号 LP87524JRNFRQ1 进行搜索?
    在搜索完整的 OPN 时、我可以在 Digikey 和 Mouser 上看到可用的结果。  

    通常、我不能谈谈第三方站点如何保留库存、我只能谈谈我们在 TI.com 上提供的库存。  

    感谢您发送编修。 我同意这种 不便和可能产生混淆的说法、
    我将看到、我们是否可以 针对不同的预编程型号创建某种通用器件比较表、并确保准确反映信息。  

    此致、  
    Sarah