This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25190:降压/升压电源轨 GND 短路问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562451/bq25190-buck-boost-rail-gnd-short-issue

部件号:BQ25190


工具/软件:

你好,这是 Gilhwan Cha。

发生了降压/升压轨接地和短路问题。

它在定制电路板上使用、去耦电容器配置使用与 EVK 相同的去耦电容器。

VSYS 引脚和 BUBO 引脚短路时会出现问题。
当然、这种短路不应发生、但它意外地发生了大约一秒钟。
随后、接通电源时、BQ25190 会产生热量。
此外、BBSW1 和 BBSW2 引脚短接至 GND。
此外、当施加 5V 电源时、IN 检测为 4.75V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此 测试似乎可能导致器件损坏。 能否检查从 5V 输入电源拉出的电流大小? 电池引脚现在拉多大的静态电流、I2C 是否仍有响应?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 使用来自降压电源轨的 3.3V 电压上电、但在接通电源时、它无法正常工作 (I2C)。 不过、经过一段时间后、I2C 在 MCU 复位时正常运行。 (MCU 初始化似乎不会与启动同时发生。)
    按下 10 秒钟后、确认硬件已复位。

    我们将在有时间的情况下测量电流和更详细的电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MCU 复位时工作的 I2C 似乎建议 I2C 问题不一定适用于 BQ25190。 但是、根据短接的 BBSW1 和 BBSW2、它似乎仍然表明器件的降压/升压部分存在一些损坏。 是否有任何焊接问题证据表明 BBSW1/2 短接至 GND? 期待当前和详细的测量。 我将尝试在我的工作台上进行类似的测试、看看我是否能够重新创建您能够分享的行为。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚进行了一个快速测试:0.34A 是在空载的情况下从 5V 输入汲取的。
    更换 MCU 后、I2C 运行平稳(我想 MCU 也已损坏)。
    仅使用电池 (3.7V) 时、Vbat -> VSYS 线路似乎测试良好、在这种情况下、它使用 0.26A。

    对于 BBSW1/2、使用万用表进行的短路测试表明其具有与 GND 相同的电位。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这似乎表明仍然存在一些损坏。 在没有负载的情况下、静态电流似乎过高。 直到星期一后才能运行测试、但我将查看同一测试是否在 EVM 上产生类似的结果。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对此进行了测试? 我们想知道您是否会获得类似的结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilhwan:

    我无法重新创建您列出的结果、但我仍需要进行更多测试来确认。

    此致、

    Juan Ospina.