This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840:有关 LM70840 和 LM70880 的问题

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70840, LM70880, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567331/lm70840-question-regarding-lm70840-and-lm70880

器件型号:LM70840
Thread 中讨论的其他器件: LM70880LM5146

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在评估 LM70840 和 LM70880、根据 LM70840 的仿真结果、建议的电感为 15uH、R_sense 为 9m Ω。 但同样的工作条件、建议将 LM70880 的仿真设置为 10uH、R_sense 的仿真值为 5m Ω。 工作条件为 Vin=30V 至 80V、Vout=12V、Iout=2.4A。

问题是:

1.为什么无源元件的选择存在差异?

2.如果我们将 LM70840 替换、我们是否应该相应地更改外部电路、或者我们可以为 LM50880 选择 15uH?

新的运行条件:VIN=30V-80V、Vout=8.5V 且 Iout=15A、建议为此应用使用 2*LM70880 并联输出、还是应该使用 LM5146+外部 MOSFET 来实现它?

谢谢。

BRS。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank  

    1 LM70840 器件 仅使用 9mΩ 检测电阻器进行了验证。  仅使用 5mΩ 检测电阻对 LM70880 器件进行验证。   

    2.是的,您必须更改感应电阻器,然后 相应地更改外部组件  

    3.如果最高环境温度较高(高于~ 80°C ),请考虑 LM5146/48。  

    - EL