This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:哪个寄存器可以获取电池异常状态

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567034/bq25628-which-register-can-get-battery-abnormal-status

器件型号:BQ25628


工具/软件:

你(们)好

 如果电池未插入或有故障、 如何从  BQ25628 寄存器获取结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请在下面查看我的评论。  

    BQ25628 没有自动检测电池。 如果启用了充电且未插入电池、IC 将为 BAT 引脚输出电容器充电、就像它是非常小的电池一样。 我们的团队创建了一份应用简报、介绍了如何使用 MCU 主机和 BQ25628 集成功能执行电池检测、来确定电池是否已连接。 我在下面提供了本文档的链接、也可以在 TI.com 上找到该文档。  

    使用单节电池充电器进行电池检测(修订版 A) 

    有关所有可用状态寄存器和故障寄存器的完整详细信息、请参阅数据表的寄存器映射部分(第 8.6 节)。 寄存器 REG0x1D 至 REG0x22 是状态寄存器和故障寄存器。 从相关寄存器执行 I2C 读取操作将提供故障信息。  

    此致、

    Garrett