This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4256-Q1:Cin 和 Cout 额定电容

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566255/tps7b4256-q1-cin-and-cout-capacitance-rating

器件型号:TPS7B4256-Q1


工具/软件:

您好:

请参阅 TPS7B4256 的数据表、了解:

  1. Cin 典型值为 1uF、但在注释 (1) 中显示、最小值为 500nF。 此最小值是否会考虑直流过孔以及温度降额、容差和老化?  
  2. COUT 最小值为 1uF、但注释 (2) 表明稳定性所需的有效电容为 500nF。 考虑到直流过孔以及温度降额、容差和老化、这是否是最小值?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    感谢您问这个问题。 下面是我的评论蓝色:  

    1. Cin 典型值为 1uF、但在注释 (1) 中显示、最小值为 500nF。 此最小值是否会考虑直流过孔以及温度降额、容差和老化?
      1. 关于电容、这将取决于客户的质量。 我们 已对最大值、最小值和典型值进行了限定、在考虑直流过孔以及温度降额、容差和老化的情况下、将其传递到数据表中。 无需输入电容器即可实现稳定性;不过、良好的模拟做法是在 GND 和 IN 引脚之间连接一个电容器(500nF 或更高)
    1. COUT 典型值为 1uF、但在注释 (1) 中、显示最小值为 500nF。 此最小值是否会考虑直流过孔以及温度降额、容差和老化?
      1. 关于电容、这将取决于客户的质量。 我们 已对最大值、最小值和典型值进行了限定、在考虑直流过孔以及温度降额、容差和老化的情况下、将其传递到数据表中。 为了获得出色性能、建议的最大输出电容器为 100 µF。

    谢谢、  

    Suchit Baliarsingh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suchit、

    数据表仅具有 Cin 的典型值。 我们是否有可以提供的最小值和最大值?

    谢谢、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:  

    很抱歉、我们在 DS 上没有它们。 我可以询问是否可以填充、但现在让我们定位建议的值  

    感谢您的支持、  

    Suchit Baliarsingh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suchit、  

    在进行 DS 填充过程之前、能否与我分享最小值/最大值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:  

    CIN:500nF - 1uF

    COUT:1uF - 100uF