This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92664-Q1:更改通信引脚输入/输出位置

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567012/tps92664-q1-changing-the-communication-pin-input-output-positions

器件型号:TPS92664-Q1


工具/软件:

我正在使用一个 TPS92664 和五个 TPS92667 来设计 ADB 模块。
我想知道以下通信引脚输入/输出顺序是否可以接受。

  1. 我需要确认“CLK H2 (13)->CLK H3 (24)、CLK L2 (14)->CLK L3 (23)“是否可以更改为“CLK H3 (24)->CLK H2 (13)、CLK L3 (23)->CLK L2 (14)“。
  2. 我需要确认是否可以将“TX2(17)->TX3(20)、RX2(16)->RX3(21)“更改为“TX3(20)->TX2(17)、RX3(21)->RX2(16)“。
  3. 我需要检查是否可以将“SYNC2(15)->SYNC3(22)"更“更改为“SYNC3(22)->SYNC2(15)"。“。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Junho、  

    此器件被选通、因此 E2E 不支持。 我将直接通过电子邮件与您联系。  

    谢谢、

    Jaron