This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:Webench 表示输入不稳定 (2.8V 输出时为@ 3.0V?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565578/tps552882-webench-says-unstable-3-0v-input-for-2-8v-output

部件号:TPS552882


工具/软件:

我们尝试 在 3.0V 至 25V 的输入范围内使用具有 2.8V/1A 输出的 TPS552882RPMR 器件、Webench 表示设计不稳定。

此外、为什么器件规格在 2.7V 工作电压下正常运行、但在 2.7V 工作电压下不上电? 如果 UVLP 需要 3.0V、则要点列表应使用 3.04...

我们已启动并运行此设计、但在非常轻的负载下、输入功耗~3.0V 且 6mA 增加了@Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    3V 至 25V 输入、2.8V 1A 输出情况适用于 TPS552882。 UVLO 上升为 3V (max)、下降为 2.7V (max)、因此对于您的应用、这是可以的。

    关于您的最后一个问题、您能解释一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 Webench 仍然表示输入电压为 3.0V 时设计不稳定? 请参阅屏幕截图;

    (我们采用原始 Webench 设计、仅将输入从 2.8V 更改为 3.0V)

    至于电流消耗的增加 — 我们之前有一个版本的电路板(另一个供应商 DCDC)、这个版本带有 TI DCDC、比之前的版本消耗的 6mA 更多... 我们担心由于 Webench 问题、TI 设计(在 3.0V 输入下运行)是否效率低下并导致功耗增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    当您键入非典型情况时、Webench 有时是无用的。 因此、请忽略此误差、仅查看实际的基准测试结果。

    将 6mA 与竞争产品进行比较、它们是否共用同一种解决方案? 什么是 MODE 引脚电阻器? 建议使用 24.9K 来配置 PFM 模式、以便在轻负载时降低电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的吗? 如果我从 Webench 中看到“不稳定“的情况、我就不会使用此部件...

    是 — 我们在之前版本中使用了竞品直流/直流转换器、其低负载电流比该电路低 6mA。(VIN=3.0V、VDD =2.8V)

    我们更改为该 TI 器件、因为我们认为它可以在 2.7V 下启动并运行...

    和改变 MODE 引脚是很困难的,因为 Webench 告诉我将它接地 我们将尝试返修一个电阻到路径中...

    当直流/直流输出 1A 时、这将如何影响电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    Webench 是由 TI 另一个团队设计和维护的工具。 我们无法控制工具中的结果。

    但我需要说的是、TPS552882 的起始电压也为 3V、2.7V 是关断电压阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解软件开发人员。。 问题是这个部分应该已经产生了一个错误的 Webench @ 2.7 — 我投注软件开发人员有相同的印象,我做了... VIN = 2.7V 在所有条件下都很正常...

    同样、在数据表中、第一页没有任何内容意味着它不会启动@ 2.7V……  确定这一点的唯一方法是通过表的 UVLO 线… 说明(第一页)中应该有文本、说明器件开始运行需要 3V 电压。

    第一页上的一切内容意味着它可以使用初始 2.7V 输入。