This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:EMI 请求

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5148, LM706A0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567052/lm5149-q1-emi-request

器件型号:LM5149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5149LM5148LM706A0

工具/软件:

尊敬的先生:

我们能理解一些问题吗? 当前客户规格如下所示:

Vin=+48V、Vout=+5.3V/10A (max)。 客户希望优化当前的解决方案、该电源用于 TDD 系统、为 DC/DC 和射频提供主电源、并改进以下几点:

1.目标是降低输出电容并尽量减少产生的 EMI 干扰,

2、在保持快速负载瞬态响应并将纹波保持在 1%以内的同时、必须保持效率。

我们找到 LM5148 和 LM5149 的比较表、DRSS 和 AEF 功能是否有助于改善上述问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。  

    我们将对其进行研究、然后返回给您。  

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    LM5148 和 LM5149 相似(两者都具有 DRSS)、但 LM5149 也具有 AEF。 我会在此处使用 LM5148、因为与 48V 时相比、AEF 在 Vin =~12V 时更有助于降低 EMI 滤波电感器。

    请遵循数据表和 EVM PCB 布局指南。 另外、请参阅应用手册 SNVA803 以了解相对于 FET 的输入电容放置、这对于降压稳压器很重要。

    PS:看一下 LM706A0 具有集成式 FET 的 65V/10A 转换器、其 EMI 可能优于基于控制器的解决方案。

    此致、

    Tim