This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22991:关闭控制错误

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565261/tps22991-turn-off-control-error

器件型号:TPS22991


工具/软件:

您好:

我的客户使用了以下 TPS22991 进行 1.2V 和 3.3V 的电源控制。

这些示例会出现以下问题:在控制 TPS22991s 的开/关时只有 3.3V 电源输出控制无法正常工作。

  1. 下面是捕获开/关控制线路以及 1.2V 和 3.3V 输出的图像。

    当控制线为低电平时、只有 3.3V 输出未被阻止。  1.2V 输出控制正常。

        

  2、他们 尝试移除 3.3V 负载 (FB37、FB38nC)、但 3.3V 输出控制仍然异常。

        

请告知此症状的原因以及如何进行调试。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    U60 连接了哪种负载? 它仅为电容值吗?

    请让客户检查输出端是否存在一些电阻负载。 这是为了检查开关是否正常工作、输出电容是否通过外部负载放电。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    感谢您的答复。

    客户尝试通过添加 470 欧姆电阻器而不是输出 0.1uF 来增加负载、但症状与下面相同。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    如果客户可以复制新的 IC、您可以要求他们在 U60 上放置新的 U60 吗?

    OUT 未连接到任何其他源、对!

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢你的帮助。

    我要求客户在更换新部件后进行检查。 我会在收到回复后更新您。

    至于输出、正如我在上面分享的、他们移除了 FB37、FB38 并对其进行了测试、但输出未被阻止。

    然而、当没有输出负载时与有输出负载时、输出波形的形状存在差异。

    基本上会下降

    输出负载时停止运行

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 FB 不会产生任何影响。

    更改为新的 IC 后、请告诉我结果。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    客户尝试用新芯片替换它并进行测试、但出现了相同的问题。

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后检查 VOUT 布线中是否存在任何电压。

    断开负载开关、给电路板上电、检查 VOUT 的电压。

    谢谢  

    Amrit