请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A工具/软件:
您好、
我们目前正在努力将 UCD 的内部看门狗功能用于我们的处理器。 我们的目标是根据需要启用和禁用看门狗。 不过、我们观察到、当我们尝试禁用看门狗时、系统仍会进行看门狗计时器复位。
有趣的是、在禁用看门狗后、如果我们执行下电上电或发出 UCD 冷重启命令、则会保留看门狗禁用设置。
我们的要求是禁用看门狗 之间的比较 需要一次性重新启动或重启电源。 您能否澄清一下、重新启动是否是使看门狗禁用设置生效的必需条件? 这一澄清对于我们在电路板启动过程中构建后续步骤非常重要。