This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:系统稳定性、低 DCR 电感器

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566279/bq25820-system-stability-low-dcr-inductor

器件型号:BQ25820
主题中讨论的其他器件:BQ25750

工具/软件:

您好:

我正在设计一个将 12V 至 15V 输入降至标称 10.5V 电池的系统。 我的目标是达到 98%以上的高效率、并注意到在选择电感器模式时 DCR 限制。  
我正在努力在设计中尽可能减少导通损耗。 我目前查看的是具有 3.3m Ω 的 10uH 器件。  这是否限制了电感器上的电流检测测量?  
如果可能、最好不要添加与电感器串联的检测电阻、是否有任何其他方法可以在保持该器件低 DCR 的同时提高稳定性?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    如果可能、最好不必添加与电感器串联的感应电阻器、是否有任何其他方法可以在保持器件低 DCR 的同时提高稳定性?

    遗憾的是、我们无法解决使用您选择的电感器的问题。 必须使用数据表中列出的资产、  如果 DCR 过低、则器件可能无法正常工作。  

    可能可以使用 BQ25750、这是 BQ25820 的降压/升压版本、没有模式选择要求。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、克里斯蒂安、

    谢谢、 BQ25750 对于低 DCR 电感器是否具有相同的稳定性限制?  由于电源路径中的额外 MOSFET 会增加损耗、因此 BQ25750 在我们的用例中并不理想、但如果稳定性将成为限制因素、那么它可能是更好的选择。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    谢谢您、 BQ25750 对于低 DCR 电感器是否具有相同的稳定性限制? [/报价]

    否、BQ25750 不应该存在此问题。  

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、克里斯蒂安、

    感谢您的支持、我将比较 这两种设计可以实现的效率、并了解最终结果。  
    感谢你的帮助。  
    谢谢