This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:反极性期间提供高电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564613/lm5116-high-current-during-reverse-polarity

器件型号:LM5116


工具/软件:

您好的团队、

我正在进行基于 LM5116 的同步降压设计的多通道设计、其输入范围为 36-90V(典型值为 48V)、电流为 50A。 在正常运行期间一切正常工作、但在反极性期间、所附图像中的电荷突降电路中的二极管会正向偏置并消耗高电流。 串联二极管和电阻器连接到 LM5116 部分的输出端。如果我断开 0r 电阻器、其仍会通过不同路径消耗高电流、而 LM5116 部分完全隔离。 我尝试移除开关 FET 和电感器、但随后 IC 变热 (76°C)、表示有电流流过 FET 和电感器。 移除 IC、电感器和 FET 后、电路不会消耗大电流。 是否有用于电流流动的内部路径通过 IC。 此外、我们如何保护 LM5116 部分/LM5116 IC 免受反向电压的影响。

(删除图像。 感谢您的支持)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    请向我展示 ReversePolarity1 街区。 我认为这块中有一条路径。

    所附图像中电荷转储电路中的二极管会正向偏置=>我认为反向阻断二极管应在电池反向测试期间反向偏置。  

    如果我打开 0r 电阻==>原理图上的这个电阻在哪里?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附上了反极性 1 方框图。

    我认为、通过这种布置、反极性电路可能无法正常工作、当电源反向偏置时、Vgs 始终为正。  

    但 如何识别大电流路径呢? 是 LM5116 开关 FET 的体二极管吗?

    由于输入电流较高、因此这里不适合 P 沟道电路。 我之前看过用于驱动这些配置 FET 的控制器、但输入电压范围不适合该应用。 如有任何帮助、将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我认为电池连接反向时有一条路径。 请参阅下图。  

    已删除 SCH(用户请求)

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL