工具/软件:
大家好!
我确认 TSRef 没有可在 BQ79718 中读取的寄存器。 我想稍微解释一下、因为它用于比率度量。 那么、如果我要使用 TSRef 电压、那么必须将其连接到 GPIO、不是吗?
在 BQ7961x SM142 主 ADC TSREF 诊断的安全手册中、我们必须测量 TSRef。 BQ79718 中不存在类似的 SM。 两者都仍然具有 UV TSRef-引脚 OV/TSRef/OC 的标准 SM
借助 BQ79718、您必须使用比率法来测量温度。
GPIO 诊断的安全措施需要测量绝对 电压。
此安全措施需要绝对参考才能进行诊断。 根据基准需求时间将 GPIO 配置为绝对值。
- SM_GPIO_OPNWR:GPIO 开路检测(FDTI à PPE41 每 100ms 项目一次)
- SM_GPIO_ADJSHRT:GPIO 相邻短路诊断(FDTI à PPE41 每 100ms 项目一次)
GPIO 配置
|
0b000 =禁用、高阻态 |
注 |
|
0b001 =作为 ADC 和 OTUT 输入(比例式)。 |
温度测量 使用 TSRef 乘法的选项基准和测量(未测量为 à 4V):
|
|
0b010 =作为仅 ADC 输入(绝对)。 |
基准和测量:
|
|
0b011 =作为数字输入。 |
注 |
|
0b100 =作为数字输出高电平。 |
内部 SM_GPIO_ADJSHRT:GPIO 相邻短路诊断 |
|
0b101 =作为数字输出低电平。 |
内部 SM_GPIO_ADJSHRT:GPIO 相邻短路诊断 |
|
0b110 =作为 ADC 输入(绝对)和弱上拉。 |
内部 SM_GPIO_OPNWR:GPIO 开路检测 |
|
0b111 =作为 ADC 输入(绝对)和弱下拉。 |
内部 SM_GPIO_OPNWR:GPIO 开路检测 |
如果我们将 GPIO 配置从比率指标更改为绝对值、反之亦然、是否存在任何稳定或等待时间?
当我们使用 GPIO TSRef 进行测量时、我们可以使用比率指标来评估 GPIO 电压:
U_GPIO = RATIO_GPIO * U_GPIO_TSREF
是否建议将比率度量值与 TSRef 电压相乘以 获得 GPIO 电压?