This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24810:锂电池充电器

Guru**** 2557820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24810, BQ24650, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564171/bq24810-lithium-battery-charger

部件号:BQ24810
Thread 中讨论的其他器件: BQ24650BQ24610

工具/软件:

我将开始一种需要两个独立电池充电电路的新设计。  两个电路都将由 15 瓦无线接收器电路供电

第一个电路将由无线充电器接收器电路的 5 伏 15 瓦最大输出供电。  它将用于为单个 18650 电池充电。

第二个电路将由第二个无线充电器接收器电路的 12 伏 15 瓦最大输出供电。  它将用于为四节串联的 18650 电池充电。

由于潜在的解决方案如此之多、在开始设计之前、我想征求对电池充电 IC 的任何建议。  (BQ24810 只是本文的占位符;到目前为止、我尚未开始研究不同的潜在解决方案。

提前感谢您对非常适合这些应用的组件提出的任何建议。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我正在启动一个需要两个独立电池充电电路的新设计。  两个电路都将由 15 瓦无线接收器电路供电

    您是否希望为两个项目提供相同的战列费用?

    您想要主机控制器件 (I2C/SMBus) 还是独立器件?

    您使用的充电电流是多少?

    此工程中是否有系统负载?

    此致、

    Christain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您回复我的帖子。

    两个电池充电器将进入同一台机器上的同一个系统、但会相互进行电气隔离。  每个电池的电源将是匹配的无线充电系统(发射器和接收器)、类似于用于为手机无线充电的系统。  发射器是相同的;接收器是相同的、只是一个被跳接产生 12 伏输出(这将是为多芯锂电池组充电的电源)、另一个被跳接产生 5 伏输出(这将是为单芯锂电池充电的电源)。

    这些系统应该是独立的系统(不是主机控制的系统)。  当机器处于初始位置时、无线充电部件将提供电源;此时电池充电器应为电池充电。

    充电电流将受到 无线充电组件提供的 15 瓦功率的限制。  它可能会受到电池充电额定值的进一步限制。  多芯电池组将由(可能为 3 或 4 节)18650 电池组成。  单节电池组可能是大约 2000mAh 的 LiPo 电池、因此可能需要将充电电流限制为远低于可用的 15W(以其他方式规定)。  

    充电时、系统上的负载将极小。  不充电时、单节电池将为 Raspberry Pi 供电、包括蓝牙和/或 WiFi。  不充电时、多节电池将为 Raspberry Pi 供电(同样包括蓝牙和/或 WiFi 以及步进电机)。

    我还需要一个绕组电流约为 1A 的步进电机驱动器。  也赞赏在这方面提出的任何建议。

    感谢您对合适组件的任何建议!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我建议查看 TI 充电器目录:https://www.ti.com/product-category/battery-management-ics/battery-charger-ics/products.html#1152=4&1341=Standalone%20(RC-Settable)&

    我建议同时使用 BQ24650 和 BQ24610。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    虽然单节电池充电相对简单、但我的理解是、在为多节串联锂电池充电时、最好采用集成式电池管理、从而单独管理每个电池、以确保没有过度充电或充电不足。  我在电池充电器选择页面筛选器中显示的功能下未列出该函数。  是否再也不认为重要、或者是否有其他方法来解决串联电芯中的电荷不平衡问题?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    最好有一个综合的细胞管理、每个细胞都是单独管理的、以确保没有过度收费或低收费。  我在电池充电器选择页面筛选器中显示的功能下未列出该函数。  [/报价]

    遗憾的是、TI 没有任何具有主动电池平衡功能的多节电池充电器。  

    您需要使用电池电量计进行电池平衡、我建议发布一个新问题、询问电池电量计的建议。

    此致、

    基督教。