This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23615:关于 1.0V 输出的问题。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564869/tlvm23615-question-about-1-0v-output

器件型号:TLVM23615


工具/软件:

大家好:

我的一位客户对 TLVM23615 评估 Vin=24V 和 Vo=1V 的电源情况。  

当前的数据表显示 1.0V 输出的 RFBT=10k Ω 和 RFBB=10k Ω。
但对于这些电阻、输出电压为 2V。

客户找到了有关 1V 输出设置的以下主题。   

 TLVM23625:输出 1V 时的设置 

该主题介绍了最佳设置是短接 RFBT 并打开 RFBB、这样您就不需要任何电阻器、并节省 BOM。

客户确认使用电阻器设置((RFBT=0 Ω、VOUT =开路(无安装)) 时、输出电压为 2.4V。

之后、他们在 VOUT 和 FB 之间插入 10k Ω、并确认输出电压为 1V。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
1V 输出电压的 RFBT 和 RFBB 的最佳设置是什么?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要在顶部 FB 位置 RFBT 使用 10k、并在底部打开。

    这些器件会检测引脚上的电阻、并需要看到大于 5k 的电阻。

    表中有一个关于 1V 输出设置的拼写错误。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢您的答复。

    我能否提出以下其他问题?

    问题 1:
    当客户对 TLVM23615 执行 Webench 时、结果显示 RFBT=0 Ω(= VOUT 直接连接到 FB)。
    此 Webench 结果是否不正确?

    问题 2:
    我在第一个问题中所写的以下主题是否不正确?
    TLVM23625:输出 1V 时的设置 

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Webench 似乎不正确。

    对于 1V 输出、您需要比更高输出电压更大的输出电容。

    最好遵循数据表中的建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢您的支持。

    输出电容的概念、我应该遵循 表 7-3。 数据表中推荐的输出电容器?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以使用表 7-1 和 7-3。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢您的支持。

    我明白了。

    客户希望 TI 提供 1V 输出电压、以修复 第 7.3.2 节“输出电压选择“中的说明。

    它是否会在下一次数据表修改时序时修复?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将把它放在数据表修订列表中。

    我不知道该计划的时间表是什么。

    谢谢