This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:UCD9081

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566494/ucd9081-ucd9081

器件型号:UCD9081


工具/软件:

我们目前正在研究使用  10CX220YU484I6G FPGA 的原理图设计。  
我们计划  将 UCD9081 电源序列发生器用于 FPGA 电源。 我们非常感谢您  电源配置的专家建议以及我们应牢记的任何注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9081 是一款电源序列发生器、与电源解决方案无关

    您需要提供有关 FPGA 电源规格的详细信息。 您是否期待不同 TI 团队采用的 POL 多相电源解决方案

    此致

    颐和   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要输出电压 0.9V-30A、3.3V-15A、5V-1.5A、1.8V、2.5V、0.9V、高达 2A、输入电压为 12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的产品线没有这样的低电流产品。 我会将其移至另一组

    此致

    颐和