This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:关于基于计时器的充电中的过充预防

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25172, BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564402/bq25172-regarding-overcharge-prevention-in-timer-based-charging

器件型号:BQ25172
主题: BQ2002 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

由于 BQ25172 使用基于计时器的充电方法、因此我们认为可能存在过充问题。
假设最短安全计时器持续时间为 4 小时、则可以设置的最大充电电流约为 0.25C。
假设在这个水平上、过度充电的风险极低、是否正确?
我们知道还通过 VOUT_OVP 提供保护功能、但在正常电压上升期间、电压达到 1.70V、我们认为这已表明存在过度充电状态。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    我们的器件专家是本周的 OOO、下周会再来。 我要让他谈谈镍氢电池的 OVP 范围。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    是否有人可以确认此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kyohei

    为了防止过充、BQ25172 将在充电周期开始时检查电池电压、如果电池电压高于 V-RECHG、则电池视为已满、并且不会开始充电。  当电池电压降至 V-RECHG 以下时、器件将开始充电。  V-REHG 为每个电芯 1.33V/电芯、该电压也用于间歇充电、以通过自然自放电来为电芯充电。

    BQ25172 不是与 BQ2002 充电电流类似的快速充电器件、因为您指出该器件将为 C/4 或更低。  在较低的电流下、镍氢电池对于额外的充电电流具有很高的耐受性。  

    我们与一家主要的镍氢电池供应商合作设计 BQ25172 充电曲线、这已得到他们的评估和批准。