This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:输入过压情况下的行为

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567112/lm5158-q1-behavior-in-case-of-input-over-voltage

器件型号:LM5158-Q1


工具/软件:

您好:

我看到元件有过压保护。

因此、我想确认整体行为以确保我们的设计。

我们使用该元件产生 45V 电压、有时输入电压会在 400ms 期间上升至 60V。

我的理解是、元件将停止开关、输出端的电压将跟随输入端的电压。

我的回答正确吗?

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    感谢您的联系。  

    你是对的。 当输入高于目标输出时、器件会停止开关。 然后、输出将为输入减去整流器的二极管压降。

    此致

    Moritz