This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:高电压启动

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567081/lm5156-high-voltage-start-up

器件型号:LM5156


工具/软件:

有一些关于高压启动的问题、如下所示:

1、启动电流的值是多少?

2.偏置引脚是否有内部齐纳二极管? 齐纳电压的值是多少?

3.我可以用传统的启动电路来设计它吗? 如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    感谢您的联系。  

    1. IC 运行所需的电流为几 mA。 主电流消耗将来自栅极驱动器、因此取决于所使用的 MOSFET。  偏置引脚处的 50 –100mA 应该足够了。

    2. 没有,没有内部齐纳。  

    3.是的,这样的电路是可能的。

    此致

    Moritz