This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:申请引脚 FMA 和放大器;FMD 数据–TPS54260-Q1

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541-Q1, SN74AHCT1G125-Q1, TPS54260-Q1, TMP75-Q1, SN74HCT14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567129/tps54260-q1-request-for-pin-fma-fmd-data-tps54260-q1

器件型号:TPS54260-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMP75-Q1、SN74AHC541-Q1、 SN74HCT14-Q1、SN74AHCT1G125-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

为了合规性和文档目的、我想申请 TPS54260-Q1 器件的引脚失效模式分析数据 (FMA)。 请分享最新的 FMA 和 FMD 数据。

感谢您的支持。

此致、
Kavivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kavivishnu

    我在内部进行检查。 有必要的详细信息后、我会再回来

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Onkar Bhakare、

    感谢您的更新。  

    此致、

    Kavivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Kavivishnu

    检查以下文档是否适合您

    TPS54xx0-Q1 和 TPS57xx0-Q1 引脚开路和短路测试结果(修订版 B)

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Onkar Bhakare、

    感谢您的快速响应和支持。

    此致、

    Kavivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare、

    我也想申请以下上述器件型号的引脚失效模式分析数据 (FMA) 、以用于合规性和文档编制。  您能否同时分享以下器件的 FMA 和 FMD 数据?

    序号 器 件型号
    1. TMP75-Q1
    2. SN74AHC541-Q1
    3. SN74HCT14-Q1
    4. SN74AHCT1G125-Q1

    感谢您的支持。

    此致、
    Kavivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kavivishnu

    上述零件属于其他产品行。 我建议为每个线程创建新的单独线程。 相应的团队将向您分享必要的数据。

    让我们关闭这个主题  

    谢谢你

    此致

    Onakr Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意。 感谢您的支持。

    此致、

    Kavivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kavivishnu

    此致

    Onakr Bhakare