This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564242:FB 和 EN 引脚的输入电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS564242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566484/tps564242-input-current-of-the-fb-and-en-pins

器件型号:TPS564242


工具/软件:

您好:

我在极低功耗应用中使用 TPS564242 稳压器。 我希望尽可能地降低外部反馈电阻器和使能电路的功耗。

我找不到任何有关 FB 和 EN 引脚输入电流的信息。 计算最大外部电阻值时需要使用此信息。

您能为此提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jukka:

    我会给你一个机会。」

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jukka:

    启用时、电流将为 0.665uA、反馈引脚中的电流将接近 0A。

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!